Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出 12 通道 LED 驅動器,為數位看板和顯示器帶來卓越效能

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出新款 12 通道恆定電流 LED 驅動器 AL58221。這款驅動器具有 12 個漏極開路輸出,額定電壓為 24V,可輸高達 60mA入高精度電流,具有快速瞬態反應(Transient Response)特性。通道間 LED 電流精度典型值為 ±1%,穩壓輸出電流容差為 ±0.1%。

這款驅動器在 3V 至 5.5V 輸入電壓下運作,使用自適應脈衝密度調變 (APDM) 技術幫助減緩非理想 IOUT 失真情況,並提升視覺更新率以增強效能。這款驅動器可用於室內外的 LED 視訊看板和顯示器、可變訊息標誌 (VMS)、建築和裝飾 LED 照明系統與 LCD 背光裝置。

AL58221 的 LED 電流由三個外部電阻 (用於 RGB 主設定) 所設定,每個通道的平均輸出電流可以透過數位介面獨立編程。它具有 10MHz 雙邊緣觸發(Double-Edge Triggered)的資料時鐘輸入,可降低電磁干擾 (EMI)。這款元件的雙線串列介面可將灰階資料傳送到儲存配置設定資訊的功能控制暫存器。它可以控制灰階解析度和時鐘頻率、電流輸出波形選擇以及內部鎖存功能。

這款驅動器使用 APDM 來提高16 位元時大於 1,000Hz的視覺更新率,8 位元灰階時大於 256kHz的視覺更新率。這項技術能夠減少閃爍,並提供輸出電流雙向處理(Bilateral Processing)功能,以降低 EMI。AL58221 採用具有脈衝重新計時功能的時鐘工作週期恢復技術,以支援更長距離的連接。它的雙線串列介面還能串接多達 1,030 個裝置。

同一個 LED 驅動器系列中的AL58263 是近期推出的一款 16 通道裝置,具有 16 位元脈衝寬度調變 (PWM) 灰階調光控制功能,適用於更高解析度和更大尺寸的顯示面板。

AL58221 與 AL58263 採用強化散熱型 TSSOP-24EP (A1-B 型) 封裝。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

* 符合汽車規格 - 符合 AEC-Q100 3 級標準,在 IATF 16949 認證的廠房中製造,並支援 PPAP 文件。

所有其他商標均為其各自擁有者所有。

© 2024 Diodes Incorporated。保留所有權利。

 

公司聯絡請洽:

Gurmeet Dhaliwal

Director, Investor Relations & Corporate Marketing

Diodes Incorporated

+1 408-232-9003

聯繫我們

Related Files