Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)擴大符合汽車規格的低壓差 (LDO) 穩壓器產品組合,推出了兩個產品系列。AP7583AQ 與 AP7583Q 系列均具備 300mA 最大輸出電流和 320mV 壓差,這些 LDO 非常適合電池連接的汽車產品應用。本產品支援車身控制模組、車載網路收發器、電動車 (EV) 電池管理系統、外部照明基礎架構和儀表板中使用的微電子硬體。
每個 AP7583AQ 系列裝置都具備電源正常 (power-good) 指示器輸出,這是本產品的重要差異,可以實現持續的電源供應監控,也提供故障報告功能並有助於電源開關時序。
AP7583AQ 和 AP7583Q 產品具備固定輸出電壓版本 (3.3V 和 5V) 和可調式輸出版本,均支援 3V 至 42V 的寬輸入電壓。寬輸入電壓與低壓差相結合,能讓這些 LDO 產品支援冷啟動並處理負載突降情況。
超低靜態電流是 AP7583AQ 和 AP7583Q 系列產品的另一個關鍵特性。本產品在輕負載時僅為 3µA,這使得它們可為待命系統中的微控制器單元(MCU) 和 CAN 收發器等「永遠開啟」的元器件,提供最佳化供電。
所有 AP7583AQ 與 AP7583Q 系列裝置均符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,由 IATF 16949 認證的設施製造,並支援 PPAP 文件。兩款 LDO 系列均採用 6 接腳 W-DFN2020 封裝。此外,AP7583AQ 系列也提供 8 接腳 MSOP 和 4 接腳 TO252 封裝格式。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
符合汽車規格 – AEC 合格、於 IATF 認證設施生產、支援 PPAP 文件。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2023 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003