Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)宣布推出全新AL8891Q LED 驅動器,擴大其符合汽車標準*的 LED 驅動器產品組合。這款同步降壓 LED 驅動器簡單易用,具有高側電流感測功能,可在寬廣的 4.5V 至 65V 電壓輸入範圍內驅動最大 2A 電流,並支援最高 95% 工作週期,可驅動較長的 LED 燈鏈。此元件可為車用照明應用提供靈活、高效率的解決方案,應用包括日行燈 (DRL)、霧燈、轉向燈、煞車/停車燈及車內照明。
AL8891Q 採用恆定導通時間 (Constant-on-Time, COT) 控制設計,可實現簡單的控制回路補償和逐週期(Cycle-by-Cycle)電流限制。無需外部補償電容,便可實現快速瞬態反應。此元件的切換頻率可在200kHz 至 2.5MHz範圍內調整,幫助提高效率或實現小尺寸的電感以及小巧的外形。此元件採用展頻調變技術(Spectrum Frequency Modulation)提升 EMI 表現,有助於符合最嚴格的CISPR 25 第 5 類標準。
AL8891Q 具備兩個獨立接腳 (PWM 調光和類比調光),提升元件的功能性。PWM 調光範圍為 0.1kHz 至 2kHz,適用於高解析度調光,而類比調光則介於 0.15V 至 2V之間。此元件內建軟啟動功能,可平緩增加電感和切換電流,讓輸出端可能發生的過電壓及過電流情況降至最低。
AL8891Q具有故障通報功能,提供全面的保護,包括可自動重啟的過熱關機、輸入端與恆流欠壓鎖定 (UVLO)、逐週期電流限制,以及 LED 開路和短路保護,有助於加強系統的耐用性。
AL8891Q 提供散熱強化型 TSSOP-16EP 封裝,操作溫度範圍為 -40°C 至 +125°C。另外提供標準規格版本的 AL8891,可用於工業及商業產品應用。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
* 符合汽車規格 - 符合 AEC-Q100 第 3 級標準,在 IATF 16949 認證的廠房中製造,並支援 PPAP 文件。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2025 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003