Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)宣布推出AL8866Q LED 驅動器,擴大符合汽車規格*的產品組合。這款直流切換 LED 驅動控制器可驅動外部 MOSFET,支援降壓、升壓、降升壓及單端一次側電感轉換器 (SEPIC) 拓撲,適用於高功率 LED 照明系統。產品應用包括日行燈 (DRL)、遠近光燈、霧燈、轉向燈、煞車/停車燈等。
AL8866Q 在 4.7V 至 85V的寬廣電壓範圍內運作,涵蓋常見的 12V、24V 和 48V 電池供電軌。靈活的多模式運作可讓照明設計人員採用標準化的單一元件類型,從而精簡庫存和簡化設計流程。
AL8866Q 具備固定頻率 (400kHz) 的峰值電流模式控制架構,採用展頻調變(Spectrum Frequency Modulation)技術提升 EMI 表現,符合最嚴苛的 CISPR 25 第 5 類標準。
AL8866Q 使用 DIM 接腳,支援 LED 電流類比調光及 PWM 調光,且具有 1% 參考容差,從而更好的在燈具間控制亮度,並提升匹配度。此驅動器具有大於 100:1 的類比調光範圍,可在低類比調光位準 (20%) 實現 ±12% 的輸出電流準確度,比同級 LED 驅動器更精確。而PWM 調光 (0.1 至 1kHz) 可達到 100:1 動態範圍。
AL8866Q 內建軟啟動功能,可平緩增加電感器和切換器的電流,讓輸出端可能發生的過電壓及過電流情況降至最低。此元件具備漏極開路故障輸出,可指示多種故障狀況,包括 LED 輸出過電壓、LED 輸出開路/短路、逐週期(Cycle-by-Cycle)過電流保護、感測電阻和短路電感/二極體偵測、二極體開路以及過熱關機。
AL8866Q 提供 SO-8EP 和 U-DFN3030-10 封裝選擇,操作溫度範圍為 -40°C 至 +125°C。AL8866QSP-13 (SO8-EP) 和 AL8866QFN-7 (U-DFN3030-10) 現已供貨。另外提供標準規格版本的 AL8866,可用於工業及商業產品應用。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
* 符合汽車規格 - 符合 AEC-Q100 第 3 級標準,在 IATF 16949 認證的廠房中製造,並支援 PPAP 文件。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2024 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003