Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出的自適應 LED 電流紋波抑制器可提供高功率因素並提供無閃頻的專業 LED 照明

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 AL5822 LED 電流紋波抑制器,此款元件可為商用和工業照明產品應用提供高紋波抑制等級,同時維持高功率因素。

在加州能源委員會標題 24 這類標準強制實施抑制低頻紋波 (100Hz 到 120Hz) 法規要求的情況下,許多市場的 LED 照明產品應用現在都必須符合這些要求。即使照度變化方式是透過雙向閘流器或 PWM 調光技術,AL5822 仍能在單級、高功率的 LED 設備提供高紋波電流抑制的等級。此效能可確保整個調光範圍中都不會有閃爍的現象,而且仍能保持高功率因素。

我們已將 AL5822 設計為符合標題 24 建築規範中閃爍百分比小於 30% 的要求,並經測試結果證實AL5822 可抑制超過 97% 的紋波,同時仍能達到 0.9 以上的功率因素。

透過監控流經 LED 的電流,AL5822 可調整外部 MOSFET 的驅動電壓來補償紋波。此控制迴路可讓飽和區的 MOSFET 保持運作,提供恆定電流。

在支援各種前級電路的情況下,AL5822 可與許多驅動器搭配使用,像是同樣由 Diodes 公司推出的 AL1665 單級 PFC 返馳式升壓/降壓控制器。AL5822 的整合功能讓您不需使用磁性離散元件,盡可能減少整體物料清單。

AL5822 的操作輸入電壓範圍為 24VAC 到 305VAC。安全功能包含 LED 短路、過熱、過電流保護。

AL5822 提供的封裝為 SOT26。

詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺灣臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。

 

 

Related Files