Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 為高品質特定應用半導體全球製造商與供應商,榮獲第十八屆 TOP 10 電源產品獎優化開發獎,此獎是由中國業界的科技網站與中國電子雜誌 21IC 贊助。
Diodes 在消費性電子產品、運算、通訊、工業及汽車等市場中,為客戶提供廣泛的分離、邏輯和類比半導體產品。本公司以提供各種高品質產品組合而聞名,特別吸引希望滿足多樣產品應用的客戶。
TOP 10電源獎是鑑別和表揚創新產品的年度獎項計畫。得獎者是根據多項標準所選出,包含技術、應用、設計、創新及能源效率。
Diodes AP62600 在今年二月推出,獲得了最佳化開發類別大獎。AP62600 是同步直流對直流 (DC-DC) 降壓轉換器,為負載點 (POL) 轉換的產品應用而開發,如電視、顯示器、白色家電、家用電器及消費性電子產品。
獎項評審評論:「AP62600 專有的閘極驅動器搭配快速的暫態反應,可減少高頻輻射 EMI 與切換節點振鈴現象。此外,此產品為客戶提供開發優勢,且能在 400kHz、800kHz 和 1.2MHz 間切換頻率,為工程團隊提供更大的彈性,有助於將元件最佳化、提升效率,或打造出更輕巧外型的設計。」
Diodes 公司的全球業務及行銷副總裁 Emily Yang 表示:「我們很榮幸能獲得聲譽卓著的TOP 10電源產品獎。這項肯定是建立在整個 Didoes 團隊的成就之上的,他們將 AP62600 推向市場,致力於協助工程師在功能性、尺寸與效能等方面,將電源設計最佳化。」
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
VP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
EVP, Investor Relations
P: 949-224-3874