Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes Incorporated 推出符合汽車規格的 500mA LDO,在高功率密度尺寸中提供卓越的 PSRR

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 針對要求嚴格的雜訊敏感型電源相關汽車產品應用項目,推出高度最佳化的 AP7347DQ 低壓差 (LDO) 穩壓器。這款符合汽車規格的高輸出精度 LDO 獲得了 AEC-Q100 一級認證,在 IATF 16949 認證的工廠中生產,且完全支援汽車生產零件批准流程 (PPAP)。這些特性讓此產品非常適合用於設計多項重要的車載功能,包括 ADAS 中的負載點 (POL) 產品應用、汽車無線通訊系統、射頻子系統及資訊娛樂系統電源。

75dB 的電源抑制比 (PSRR) 與僅 60µVrms 的輸出雜訊,使得 AP7347DQ 在效能上具有相當大的優勢。其具備 12 種固定的輸出電壓,在 -40°C 至 125°C 的工作溫度範圍內維持 ±1% 電壓輸出精度。1.7V 至 5.5V 的寬廣輸入電壓範圍,能夠滿足眾多汽車產品應用的要求,而 60µA 的靜態電流則能降低待機功率損失。

AP7347DQ 有一個使能接腳;若是已停用裝置,內置的主動放電功能可以確保在已知狀態下啟動系統。整合了過熱和短路保護功能,發生短路時還加入了 180mA 的折返電流限制。

AP7347DQ 採用 SOT25 和高功率密度側壁電鍍 W-DFN2020-6 (SWP) 封裝。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

 

Related Files