Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣佈符合汽車規格*的產品組合將新增兩個增強型高電壓霍爾效應切換器晶片系列。單極的AH332xQ和全極的 AH352xQ採用 SIP-3、SOT23 (S 型)、SC59 封裝,提供多種操作靈敏度選項。這兩款元件可廣泛應用於非接觸位置與近接偵測產品應用,例如安全帶固定、車門/後車廂啟閉、雨刷以及方向盤鎖。
單極 AH332xQ 會在正確極性的磁通量密度超過定義的操作閾值 (BOP) 時啟動,並再磁通量低於釋放閾值 (BRP) 時關閉。有十種靈敏度可供選擇,包含高靈敏度的 30G BOP 到低靈敏度的 275G BOP,可選擇不同的磁鐵與距離,實現最佳感測效果。
全極 AH352xQ 會在 S 極或 N 極的磁通量密度超過 BOP 時啟動,低於 BRP 時關閉。有三種高靈敏度可供選擇,範圍介於 ±20G 到 ±40G BOP。
AH332xQ 和 AH352xQ 的 BOP 與 BRP 閾值提供了緊密的操作範圍,充足的遲滯特性能確保可靠運作。同時,低溫係數也保證了切換點的穩定性。
AH332xQ 和 AH352xQ 霍爾效應元件具有漏極開路輸出,可在3.0V 到 28V電壓下操作,作業溫度為 -40°C 到 +150°C,有助於靈活設計產品,以滿足嚴苛汽車環境下的需求。即便對封裝施加物理應力,元件依然可維持極為精準的靈敏度。為了提高穩固性和可靠性,這兩款器件在電源接腳配備了具備齊納箝位的反向阻斷二極體,在漏極開路輸出則有過電流限制和齊納箝位。兩款元件的靜電放電 (ESD) 保護支援超過 8kV HBM 與 1kV CDM,且具備 40V 負載突降能力。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
* 符合汽車規格 - 符合 AEC-Q100 第 3 級標準,在 IATF 16949 認證的廠房中製造,並支援 PPAP 文件。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2024 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003