Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 AL5873Q 三通道線性 LED 驅動器,擴大支援汽車外部燈具的裝置組合規模,用以簡化汽車後側燈具組的設計作業。
這款符合汽車規格 AEC-Q100 Grade 1 認證的裝置,額定運作環境溫度為 125°C,滿足下一代汽車設計的要求,同時還能節省能源和空間,降低整體系統成本。AL5873Q 的每個通道可以驅動高達 250mA 的電流,並且通過兩個參考電阻進行設定,這兩個電阻連接到驅動器 IC 的 REF1 及 REF 2 接腳。支援兩種不同的 LED 電流位準,可以更為簡化照明系統 – 原因在於相同的 LED 可以用在後側燈具組的尾燈及煞車燈。這麼一來便大幅降低了物料清單 (BOM) 的成本。
AL5873Q 具有類比和主要 PWM 調光控制功能,支援最大 1kHz 的 PWM 頻率。以低電流位準驅動 LED 時,PWM 調光功能對於提高電流精度來說極為重要。每個通道上的電流皆調節至 ±4% 的公差範圍內,讓後側燈具組合擁有更佳的通道-通道搭配結果。若未偵測到 PWM 訊號,AL5873Q 會進入待機模式,以節省電力。
AL5873Q 內建保護功能,其雙向 (輸入/輸出) 故障接腳可標記任何故障,並且允許多達四個裝置將其故障接腳接在一起,以便共同通報所發現的任何故障。而在其保護功能中,若是超過其規定的閾值溫度,內部接面溫度監測電路會降低 LED 的電流。除了這種熱折返,還有熱關斷和 LED 燈串開路/短路保護機制,以及輸入欠壓鎖定等功能。
AL5873Q 採用緊湊型 16 接腳 TSSOP 封裝,支援 PPAP 文件,且以 IATF 16949 標準認證的生產設施製造。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
SVP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
EVP, Investor Relations
P: 949-224-3874