Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出可簡化理想二極體模擬作業並提高反向放電保護電路效率的控制器 IC 產品

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出一款用於保護系統免遭反向放電的理想二極體控制器產品。DZDH0401DW 控制器驅動 P 通道 MOSFET 來模擬理想二極體,在高達 40V 的系統中提供阻斷反向電流所需的高側導軌絕緣。小巧的尺寸與傑出的效能表現使其特別適用於無繩電動工具和自動操作家用/園藝電器 (例如智慧吸塵器和智慧割草機)。該裝置亦極為適用於其它應用,包括用於資料中心伺服器的熱插拔和 N+1 備用電源供應器中的 OR-ing 整流器。

藉由將 DZDH0401DW 與低導通電阻 MOSFET 搭配使用,設計人員能利用遠低於蕭特基二極體解決方案的功耗,尤其適用於高功率應用。效率提高就能降低熱管理成本,並提高系統可靠性。DZDH0401DW 在此配置中會偵測電源輸入斷開的情況,然後驅動 MOSFET 進入關閉狀態,以隔離任何回流路徑,保持系統的穩定性。

此完整的反向放電保護解決方案包含一個控制器、一個 MOSFET 及兩個電阻器。簡單而精巧的配置將設計工作量縮減到最低,是需在空間受限的設計內進行部署的理想解決方案。

DIODES™ 的 DZDH0401DW 採用 SOT363 封裝 (尺寸為 2.15mm x 2.1mm x 1mm)。以 IATF 16949 標準認證生產設施製造。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

DIODESDiodes Incorporated在美國及其它國家/地區註冊商標

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

President

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

 

Related Files