Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出兩款針對不同訊號頻率狀況的精密功率放大器 (op-amps),解決現代汽車設計中進階訊號調節的需求。DIODES™ AS2376Q 低訊噪比特性表示其在高頻使用上已進行最佳化,例如車載充電器 (OBC)、DC-DC 轉換器、電池管理系統 (BMS) 實作、泵、安全氣囊、位置感測器及占用偵測系統。DIODES™ AS2333Q 於 8 月發表,所表現出的最小靜態電流使其非常適合解決車輛即使在非活動狀態時仍繼續執行的功能。
5.5MHz 頻寬使 AS2376Q 功率放大器能夠處理 50kHz 訊號,而不會有顯著訊號精度損失。其低輸入雜訊密度 (9.5nV/√Hz) 與 0.8µVpp 低頻率雜訊,再加上軌對軌輸出,可增強訊號完整性。AS2376Q 具有 5μV (典型) 補償電壓,支援寬動態範圍。供應電壓接受範圍 2.2V 至 5.5V,可實現更大的設計彈性。
AS2333Q 功率放大器在每個放大器通道上的靜態電流僅為 12μA,因此可以在必須始終保持工作狀態的系統中使用。在其軌對軌輸入範圍內具有出色的共模抑制比 (CMRR),再加上隨時間與溫度的近零漂移,可在寬共模軌精密產品應用中提供長期訊號精度。其 1.8V 至 5.5V 的供應電壓使其能夠在 3.3V 與 5V 汽車軌上運作。
AS2376Q 與 AS2333Q 採用 SO-8 封裝。兩者均符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,由 IATF 16949 認證的設施製造,並支援 PPAP 文件。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
SVP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
President
P: 949-224-3874