Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日推出 PI6C59xxxxx 系列差動時脈緩衝器。此系列支援高達 400Gbit/s 的乙太網路速度,非常適合高效能應用,例如資料中心和 5G 基地台。
對於運作範圍從 25Gbit/s 到高達 400Gbit/s (稱為太位元乙太網路或 TbE) 的網路速度,這樣的需求不斷增長,讓切換器與路由器的設計人員面臨壓力,必須在更具挑戰性的環境中,維持訊號的完整性。PI6C59xxxxx 系列差動時脈緩衝器提供更理想的訊號裕度,同時可為高速通訊中使用的所有時脈和資料訊號增強其驅動能力。此系列產品涵蓋了眾多的速度等級與技術,以及輸入與輸出組合。
PI6C59xxxxx 系列裝置的設計,可增加時脈來源的扇出,並且在運作範圍介於 1.5GHz 到 6GHz 之間的通訊應用中,改善時脈和/或資料配送。這涵蓋 25G、40G、56G、100G 與 400GbE 的各種廣泛應用,這些應用要求低抖動和快速的上升/下降時間。此系列裝置的超低附加抖動約為 10fs,可提供更理想的抖動裕度,進而維持整體的精確度。所有裝置皆可提供 TQFN 封裝外形,並以小尺寸實現良好的熱導性。這對資料中心和基地台應用日益重要,因為供應商需要提高功率密度、效能、頻寬和增加功能。
PI6C59xxxxx 系列包含 13 款裝置版本,涵蓋高速網路中使用的所有主要訊號技術,包括 CML (電流模式邏輯)、LVDS (低電壓差動訊號)、LVPECL (低電壓正發射極耦合邏輯)、SSTL (殘餘連續終結邏輯),以及 LVCMOS。配置包括扇出緩衝器和資料/時脈緩衝器的 2、4、12 和 16 個輸出。
PI6C59xxxxx 系列提供 TQFN 封裝,腳位數為 16 到 48 個。
詳細資訊請參閱 www.diodes.com
關於 Diodes Incorporated
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺灣臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。