Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出完整的 PCIe 5.0 產品組合,將增加走線長度、將損耗程度降至最低及改善抖動性能

在 PCI-SIG 開發人員大會上推出最新的 ReDriver、切換器、時脈緩衝器和時脈產生器等裝置

Diodes 公司(Diodes) (那斯達克股票代號:DIOD)宣布推出支援全新 PCI Express® (PCIe®) 5.0 協定的多樣產品組合。這包括用於攜帶式和桌上型電腦運算、資料中心和高效能運算 (HPC) 產品應用項目的 ReDriver、切換器、時鐘產生器和時鐘緩衝器。

在本系列產品組合中,最受矚目的型號就是 PI3EQX32908。這款 ReDriver 支援 PCIe 5.0 規範訂定的 32Gbps 資料速率,有八個差分通道,具有獨立的通道配置。線性等化、輸出振幅以及平整增益參數均採可編程設計,能將訊號損失程度降至最低,並延長 PCB 線路長度。符合新式待命 (Modern Standby) 要求,本裝置在所屬系統深度待命模式下,功耗可低於 5mW。除了 PCIe 5.0 架構以外,此款 ReDriver 亦支援 SAS4 和 CXL 協定。

與 PI3EQX32908 同時推出的產品,則是 PCIe 5.0 切換器的其中一款: PI2DBS32212。此為雙向運作的雙差分通道裝置,提供 2:1 的被動多工和解多工功能。這款切換器擁有獨特設計,具有極佳的動態電氣特性,可將訊號衰減程度降至最低。位元間偏移為 3ps (典型值),通道間偏移僅為 10ps (典型值)。以 16GHz 運作時,可維持極低插入損耗和回波損耗,分別為 -2.7Db 和 -10.8dB。採用 1.8V 的電源電壓且具備小巧尺寸,使這款切換器非常適合攜帶式電子設備應用。PI2DBS32212 也相容於 USB4 Gen 2x1/Gen 3x1 和 Thunderbolt™ 3 資料訊號。

在新興的 PCIe 技術產品應用方面,另亦推出 PI6CG330440,此為 19 個輸出的 PCIe 5.0 時鐘產生器。僅需單一參考輸入,即可產生 25MHz 和 100MHz 頻率輸出。本產品有 7 個輸出專用於 100MHz 時脈訊號,三個專用於 25MHz 時脈訊號。其餘 9 個選用輸出可視需要驅動 25MHz 或 100MHz。其所採用的專利設計可達到低於 50fs 的極低抖動性能。

PI6CB332001A 是一款符合 Intel DB2000QL 規範的 20 輸出扇出 PCIe 5.0 時鐘緩衝器。以 PCIe 5.0 架構速度運行時,這款裝置可實現最小的附加相位抖動,而典型值為 20fs RMS。如此可為工程師提供更大訊號完整性餘量,以利進行設計。

PI6CG330440 與 PI6CB332001A 的輸出端皆採用晶載終端,可大幅減少所需使用的外部元件,節省電路板空間。此兩款產品分別相容於 Intel CK440Q 和 Intel DB2000QL,可直接替代其他伺服器產品應用中的時鐘產生器/緩衝器,同時還帶來更高的效能。

Diodes 公司類比事業群資深副總裁 Jin Zhao 博士補充說明:「PCIe 5.0 規範問世後,未來有望將可用頻寬增加一倍,這將對各種運算設備和資料儲存基礎架構大有助益。隨著速度的提高,獲得能夠確保訊號完整性及減少損失的技術,變得比以往任何時候都更加重要。Diodes 大力推動支援  PCIe 技術,持續推出創新產品,以因應每一世代的協定要求。我們新推出的 PCIe 5.0 產品組合將在此穩健的基礎上繼續發展。」

PI3EQX32908 採用 62 接腳的 W-QFN 封裝。PI2DBS32212 採用 24 接腳的 X1QFN 封裝,僅佔用 2.5mm x 2.5mm 的 PCB 機板空間。PI6CG330440 的 100 接腳 UQFN 封裝,尺寸為 8mm x 8mm x 0.6mm,PI6CB332001A 的 80 接腳 aQFN 封裝佔用了 6mm x 6mm 的空間。

詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

關於 PCI-SIG

PCI-SIG 是擁有和管理作為開放行業標準的 PCI 規範的聯盟。該組織定義了符合其成員需求的行業標準 I/O(輸入/輸出)規範。目前,PCI-SIG 由 900 多家行業領先的成員公司組成。要加入 PCI-SIG 並獲取董事會名單,請訪問www.pcisig.com

 

Diodes 标志是 Diodes Incorporated 在美国和其他国家的注册商标。

DIODES™ Diodes Incorporated 在美国和其他国家的商标。

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

President

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

 

Related Files