Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出首款符合汽車標準的雙通道高側電源切換器 — ZXMS82090S14PQ、ZXMS82120S14PQ 和 ZXMS82180S14PQ,進一步擴展其 IntelliFET® 自我保護型 MOSFET 產品組合。這些智慧切換器以緊湊的尺寸提供高功率,同時提供耐用的保護和診斷功能。此系列專為驅動 12V 車用裝置負載設計,如汽車車身控制和照明系統中的 LED、燈泡、致動器和馬達。
這三款切換器產品具有額定電壓 41V 的 N 通道雙重 MOSFET 陣列,其板載電路可提供短路保護,處理突波電流以及防止出現負載突降等過壓情況。此外,這些切換器還提供帶自動重新啟動功能的過熱保護,以及靜電損壞保護。另外搭配一些外部元器件,還能提供接地失效和反極性(Reverse Polarity)保護。
專用的電流感測接腳能精確監測類比電流輸出,並為電池短路、接地短路和開路負載偵測提供故障指示。
這些 IntelliFET 產品為繼電器、保險絲和分離電路提供高效、可靠、更小尺寸的替代方案,也與現有電源切換器保持相同的外形、適用性和功能性,提供給客戶更好的產品選擇。
ZXMS82090S14PQ、ZXMS82120S14PQ 和 ZXMS82180S14PQ 符合 AEC-Q100 等級規範,由 IATF 16949 認證的設施製造,並支援 PPAP 文件。產品採用高熱效率的 SO-14EP 封裝。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
IntelliFET 為 Diodes Incorporated 在英國及其他國家/地區的註冊商標。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2024 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003
Company Contact:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003