Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司針對RGB 和單色固態照明LED,推出雙數位介面、多通道 LED 驅動器

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣佈推出其最新的線性電流 LED 驅動器 DIODES AL5887。該產品提供了一種驅動眾多LED的簡單方法,以實現複雜的顏色混合和不同的照明模式。它整合了 I2C 和 SPI 兩種介面選項,提供了最大的系統設計靈活性。該元件具有寬廣的色彩調節範圍和廣泛的亮度動態範圍,可用于智慧家電、電動車充電站、資訊娛樂系統顯示器、物聯網資訊指示器和運算硬體。

AL5887 共有 36 個獨立的可編成通道,能夠驅動多達 12 組RGB LED 模組或 36 個單色LED。它具有用於調節顏色的內部 12 位元脈寬調製器和 6 位類比亮度控制器,可透過 SPI 或 I2C 介面控制。

AL5887有三個可編程軟體暫存庫用於每種顏色的軟體控制,使程式設計和設置 RGB 照明模組圖案變得更加容易。每個通道具有獨立的顏色混合和亮度暫存器,可實現更好的顏色混合方案。調光功能依賴於 3% 至 100% 的 PWM 占空比。一旦占空比低於3%,內部電路將輸出轉換為類比調光,保持線性度。通過結合PWM和模擬調光功能,可以實現大於100K:1的調光比。

AL5887 將高級診斷與故障通報功能相結合。其全面的內置保護功能可確保可靠運行和持續安全,包括短路和 LED 開路保護以及過熱關斷。事前過熱關斷警告也有助於更早的系統保護。

該元件使用兩個外部硬體位址引腳,在I2C模式下最多可將四個這些元件連接在一起。內置 16MHz 振盪器可避免增設外部高精度時鐘,從而降低總體物料清單 (BOM) 成本。

Diodes 的 AL5887 LED 驅動器採用 52 引腳可潤濕 QFN 封裝,帶有裸露焊盤以提供更好的散熱。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

公司聯絡請洽:                                                       投資者關係請洽:
Diodes Incorporated                                            Shelton Group
Emily Yang                                                             Leanne K. Sievers
SVP, Worldwide Sales and Marketing                President
P: 972-987-3900                                                    P: 949-224-3874
Contact Us                                                             E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files