Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes公司推出高效率 D 類立體聲音訊放大器節省電池電量,同時提供絕佳音質

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出帶有整合式同步升壓轉換器的 PAM8965 D 類立體聲音訊功率放大器。Diodes 公司鎖定支援人工智慧的揚聲器系統及攜帶式樂器,推出這款高效率裝置,而提高輸出功率、延長電池壽命及小巧結構都是這些系統與樂器的重點要求。

PAM8965 的運作電壓為 2.8V 至 8.5V,可以通過兩個通道驅動 12W 的 4Ω 揚聲器,效率為 92%。這款裝置加入同步升壓轉換器,在輕負載時採用脈衝頻率調製 (PFM) 運作方式,不僅能夠提升運作效能和效率水準,還能減少使用的電路板空間,降低整體材料清單 (BOM) 成本。

這款產品的擴頻調製 (SSM) 在廣泛的頻率範圍內,可以更有效地抑制電磁干擾 (EMI) 情況。如此便能使用成本低廉的鐵氧體磁珠濾波器,而非昂貴笨重的 LC 濾波器。升壓轉換器的超音波 PFM,將位於 PCB 上其他元件所發出噪音的影響性降至最低。D 類與升壓 SSM 切換器是同步運作的,以避免發出衝擊聲。

PAM8965 的不削波功率限制確保揚聲器不斷呈現絕佳逼真的音訊內容,沒有發生損壞的風險。如果放大器開始過熱,熱折返功能會降低輸出功率。另外還有欠壓、過壓和短路保護,以及熱關斷等功能。僅 10mA 的低靜態電流有助於進一步節省電池電量。

PAM8965 採用 40 接腳 W-QFN 封裝格式。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

 

 

Related Files