Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出 PI4ULS3V304AQ,擴大旗下電壓電位轉換器系列的規模。這項先進的電位轉換技術在使用上極具彈性,對於現代的汽車設計而言十分重要。它解決了整合在汽車系統內的較低電壓微處理器與微控制器所面臨的難題,這些微處理器和微控制器需要驅動與其自身電壓位準不同的外部裝置 (例如感測器及 EMI 濾波器) 進行運作。
這款可設定的 4 位元 IC 能夠達到高速運作,保證 140Mbps 的資料傳輸率。它提供雙向電壓電位轉換,能夠因應日漸常見的推挽式產品應用。
透過 PI4ULS3V304AQ 的 A 埠和 B 埠,可以追蹤兩種不同的供電軌。這款 IC 可以在 A 埠上提供 0.9V 至 2.0V 的轉換,在 B 埠上提供 1.65V 至 3.6V 的轉換。在全 100pF 電容驅動下執行時,傳播延遲保持在 13ns 以內。這款裝置符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,極適合用於汽車上。其主要產品應用方式為適用於資訊娛樂、駕駛輔助和車載資通訊等方面。
產品操作溫度範圍為 -40°C 至 125°C,並加入了 2kV 靜電放電 (ESD) 保護。創新的輸出致能 (EN) 功能代表在無需使用時,可以關閉 PI4ULS3V304AQ 兩個 I/O 埠 (A 或 B) 中的任何一個,以降低功耗。自動雙向操作無需加入方向控制接腳。
Diodes 公司的 PI4ULS3V304AQ 採用 12 接腳 UQFN 封裝。
##
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
SVP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
EVP, Investor Relations
P: 949-224-3874