Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出符合車用規範的 3.3mm x 3.3mm 封裝 40V 雙 MOSFET。DMT47M2LDVQ 可以取代兩個分離式 MOSFET,以減少眾多汽車產品應用中電路板所佔用的空間,包括電動座椅控制以及先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等。
「汽車的電子零件數量在過去的十年中迅速增加,激發出對持續創新的需求。」Diodes Incorporated 車用產品行銷經理 Ian Moulding 如上表示。「我們對這項需求的回應擴大了公司的口碑,成為值得信賴的供應商。」
「Diodes 在這個市場中已經連續六年創下兩位數成長的亮眼表現。」Moulding 繼續說道。「DMT47M2LDVQ 這個例子顯示我們如何幫助汽車行業解決其在開發新一代汽車時面臨的技術與商業挑戰。」
DMT47M2LDVQ 整合了兩個 n 通道增強模式 MOSFET,並就此配置實現了低 RDS(ON) - 在 10V 的 VGS 和 30.2A 的 ID 時僅為 10.9mΩ。在如此低的導通電阻下,無線充電或馬達控制等產品應用中的傳導損耗可降至最低。在 10V 的 VGS 和 20A 的 ID 時,典型的柵極電荷為 14.0nC,將交換損耗降至最低。
DMT47M2LDVQ 的高導熱效率 PowerDI® 3333-8 的結殼間熱阻 (Rthjc) 為 8.43°C/W,可以開發出比單獨封裝 MOSFET 功率密度更高的終端產品應用。如此便能減少實作汽車功能 (諸如 ADAS 等) 所需的 PCB 面積。
DMT47M2LDVQ 符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,能支援 PPAP 文件,且以 IATF 16949 標準認證的生產設施製造。
PowerDI® 為 Diodes Incorporated 的註冊商標。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com。
公司聯絡請洽:
Diodes Incorporated
Emily Yang
VP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
投資者關係請洽:
Shelton Group
Leanne K. Sievers
EVP, Investor Relations
P: 949-224-3874