Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 宣布推出 DIODES ZXMS81045SPQ,這是旗下首款自我防護型且符合汽車規範的高側 IntelliFET™產品。這款小尺寸裝置能提供高功率電源,同時具有保護和診斷功能,適用於驅動 12V 車用裝置負載,如汽車車身控制和照明系統中的 LED、燈泡、致動器和馬達。
ZXMS81045SPQ 具有一個額定電壓 41V 的 N型場效電晶體 (FET),其板載電路可提供短路保護、處理浪湧電流以及防止出現負載突降等過壓情況。ZXMS81045SPQ 還具有帶自動重新啟動功能的過熱保護以及靜電放電 (ESD) 保護。另外搭配一些外部元件,還能提供接地失效和反極性保護。
專用的電流感測 (IS) 接腳能精確監測類比電流輸出,並為電池短路、接地短路和開路負載偵測提供故障指示。
ZXMS81045SPQ 提供繼電器、保險絲和分立電路一種高效、可靠、小尺寸的替代方案。若客戶需要改善產品供應,本產品在外形、適用性和功能性方面,也能比擬現有電源切換器裝置。
ZXMS81045SPQ 符合 AEC-Q100 等級規範、通過 PPAP 核可,並由 IATF 16949 認證的設施製造。本產品採用 SO-8EP 封裝方式供貨。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
公司聯絡請洽: 投資者關係請洽:
Diodes Incorporated Shelton Group
Emily Yang Leanne K. Sievers
SVP, Worldwide Sales and Marketing President
P: 972-987-3900 P: 949-224-3874
Contact Us E: lsievers@sheltongroup.com