Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出一款低功耗、高效能且符合 MIPI® D-PHY 1.2 協議的訊號 ReDriver™。PI2MEQX2503 可重建從相機傳輸到顯示器的訊號,資料傳輸速率高達 2.5Gbps,適用於筆記型電腦、平板電腦、手機、物聯網 (IoT) 設備、商用顯示器、擴增實境頭戴設備、無人機和機器人等各種產品應用。
PI2MEQX2503 具有雙資料通道等化器和單時鐘通道,可補償與 PCB、接頭、線材及切換相關的損耗。此 ReDriver 可實現從 CSI2 訊號來源傳輸到 DSI 接收器的最佳電氣效能。其運作速度高達 2.5Gbps,符合 MIPI D-PHY 1.2 規範,適用於像素數量不斷增加的相機影像。
PI2MEQX2503 的 120mW 主動模式功耗比 ReTimer 更省電。此外,低功耗 (5mW)、超低功耗 (2mW) 和關機 (0.2mW) 操作模式可以進一步節省功耗,有助於延長電池壽命。可編程接收器等化、輸出擺幅和預加重等功能可補償通道損耗,並在較長的走線上實現低延遲,同時將功耗降至最低。
PI2MEQX2503 支援工業產品應用 -40°C 至 +85°C 的工作溫度範圍,進一步提升耐用性。這款節省空間的 ReDriver 採用極小型 X1QFN-24 (XEA24) 封裝,尺寸只有 2mm x 4mm。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
ReDriver™ 為 Diodes 公司的商標。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2023 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003