Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出具備低待機功率的非隔離式離線切換器,可大幅降低 BOM 成本

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出通用的 AC 高電壓輸入非隔離式離線切換器 IC,可進一步強化其電源產品組合。AP3928 可解決使用偏壓電源供應器所面臨的相關挑戰。本產品可提供安全和可靠的電源,同時維持較高的性能數據,且可大幅節省成本。這款切換器 IC 可針對要求更高功率位準的應用提供最佳化效能,如工業控制或家庭自動化系統、家用電器和物聯網裝置。

AP3928 的最大輸出電流為 600mA,可達到 10W 的額定輸出功率。這款高電壓切換器 IC 的關鍵差別在於能夠支援傳統的離線非隔離式返馳組態,以及更精簡的非隔離式降壓組態,可將物料清單 (BOM) 的費用降至最低。

峰值電流和切換頻率將隨著負載減少而持續降低,這表示此裝置可在輕負載條件下達到更高效率。因此,本產品非常適合用於長時間處於睡眠模式的任何設備類型。

AP3928 的另一項重要特性是其小於 30mW 的低待機功率,對於需節省可用電池電量的小型家電和物聯網裝置而言尤其重要。

DIODES™ 的 AP3928 切換器 IC 採用精巧的 SO-8 封裝供貨。為確保安全性,本產品符合高電壓漏電要求,且可支援高達 +150°C 的運作接面溫度。此外,也包含過熱、輸出短路、過載和開放迴路保護功能以及欠壓鎖定功能。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

President

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

 

 

Related Files