Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 APR348 二次側多模式同步整流 MOSFET 驅動器,專為一般消費性應用、筆記型電腦和 USB 轉接器內的 AC-DC 整流電路所設計。
APR348 能夠驅動高側和低側的二次側同步整流器配置中的外部 MOSFET。這種靈活有效的元件支援連續導通模式 (CCM)、非連續導通模式 (DCM) 和準諧振 (QR) 返馳模式中高達 20V 的二次側輸出電壓。這些選項讓開發團隊能夠完全自由實施同步整流。
製造商實施同步整流時,通常會選擇外部 MOSFET,因其能提供更高效的轉換器。由於 APR348 需要的額外外部元件極少,因此工程師仍能實現極小型且高效的電源設計,滿足消費性產業的需求。
APR348 的關鍵設計特色之一是快速的導通和關斷時間,可減少功耗,並確保在 CCM 模式下安全運作。該元件具備一個消隱週期來設定MOSFET 的短導通週期,能夠通過限制電壓振鈴現象的影響,大幅改善效能。
APR348 也擁有輕負載 (LL) 模式,若輸出端無偵測到負載或僅有輕負載,將使用內部計時器來跳過週期。此設計能夠降低無負載時的待機功率。此外,高側開關不需要額外的變壓器繞組,進一步降低物料成本。
APR348 採用 SOT26 型 CJ 封裝。
詳細資訊請參閱 www.diodes.com
關於 Diodes Incorporated
Diodes公司(納斯達克股票代碼:DIOD)是一家標準普爾小盤600(Standard and Poor’s SmallCap 600)和羅素3000(Russell 3000)指數公司,該公司是一家為廣泛的分離、邏輯、類比和混合訊號半導體市場提供高品質專用標準產品之全球領先製造商和供應商。Diodes服務於消費性電子、計算、通訊、工業和汽車市場。公司產品包括二極體、整流器、電晶體、MOSFET、保護器件、特定功能陣列、單閘極邏輯、放大器和比較器、霍爾效應和溫度感測器、電源管理器件——包括LED驅動器、AC-DC轉換器和控制器、DC-DC切換式和線性穩壓器,以及電壓基準和特殊功能器件,如USB電源開關、負載開關、電壓監控器和馬達控制器。Diodes 亦提供時脈、連接、切換以及針對高速訊號的訊號完整性解決方案。Diodes的公司總部和美洲銷售辦事處位於德克薩斯州普萊諾市和加利福尼亞州米爾皮塔斯市。設計、市場和工程中心位於普萊諾、米爾皮塔斯、臺北、桃園、竹北、英國曼徹斯特和德國諾伊豪斯。Diodes晶圓製造廠位於曼徹斯特、中國上海和蘇格蘭格里諾克。Diodes在中國上海、濟南、成都和揚州以及香港、諾伊豪斯和臺北還有多家封測廠。公司其他工程、銷售、倉庫和物流辦事處位於臺北、香港、曼徹斯特、上海、中國深圳、韓國城南市、德國慕尼克和日本東京,此外,其在世界各地還設有多家支援辦事處。