Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 特別為新世代車載網路應用,推出了一系列符合汽車規格的全新PCI Express® (PCIe®) 3.0 技術封包交換器。這些產品使用的架構,可以支援靈活的連接埠配置,可以根據需要分配上行埠、下行埠和跨網域端點裝置 (CDEP) 連接埠。
PI7C9X3G606GPQ 提供 6 連接埠/6 通道運作,PI7C9X3G808GPQ 提供 8 連接埠/8 通道運作,而 PI7C9X3G816GPQ 則提供 8 連接埠/16 通道運作。這些切換器產品是專門為 ADAS、遠端資訊處理、資訊娛樂系統,以及持續推陳出新的區域網路架構控制器等應用而設計。
這些PCIe 封包切換器產品,提供更優越的訊號完整性效能,可支援長走線距離並將損耗控制在 <30dB;它們可以最多連接七個不同的端點裝置,同時支援多主機(Multi-Host)應用。每個切換器產品都內建低功耗時脈緩衝器,因此可以有效簡化設計、節省空間、減少相關元件數量。其典型延遲僅為 150ns。
透過在 6 和 16 通道之間自由的選擇,讓使用這些新封包切換器產品的工程師都能享有最高的靈活性,使用最合適的選項,快速開發專案。而先進的電源管理功能,能確保持續的節能操作。
Diodes 類比事業部資深副總裁 Jin Zhao 博士指出:「這些 PCIe 封包切換器產品的靈活性,可以為車載應用提供多樣的優勢。這些符合汽車規格的全新系列 PCIe 封包切換器產品,是專為擴展新世代車載應用互連性中的 PCIe 訊號範圍所設計。」
PI7C9X3G606GPQ、PI7C9X3G808GPQ 以及 PI7C9X3G816GPQ 產品均符合 AEC-Q100 Grade 3規範,由 IATF 16949 認證的設施製造,並支援 PPAP 文件。產品分別採用 144 接腳 FCCSP、196 接腳 HFCBGA 與 324 接腳 HFCBGA 封裝。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
PCI-SIG®、PCIe® 和 PCI Express® 是 PCI-SIG 在美國的註冊商標及/或服務標誌。
© 2023 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Head of Corporate Marketing & Investor Relations
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003