Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 PI3EQX16612 及 PI3EQX16621 PCI Express® 相容的 ReDriver™ 裝置,皆為四差分通道,但各為 1:2 (解多工) 及 2:1 (多工)。PCIe® 4.0 特別適用於高效能 IT 設備的序列介面,包括桌上型電腦、筆記型電腦、工作站等,也適合用於嵌入式系統。
隨著微處理器製造商不斷提高序列匯流排速度的效能極限,差分 ReDriver 成為需要採用較長 PCB 線路長度等應用的必要元件,且不會造成額外訊號延遲。PI3EQX16612 與 PI3EQX16621 在單一封裝中提供四種通道,各通道速度高達 16Gbps。這種組合支援各主機板之間高速序列介面的繞送,這類介面需要較長的訊號線路,以降低顯示卡密集排列的影響。
PI3EQX16612 與 PI3EQX16621 ReDriver 可完全向後相容於 PCIe 1.0,提供可調整的輸出線性振幅、平整增益與等化,且皆可透過接腳設置調整。這些功能有助优化設計,不需要韌體配置,即可減少不同物理介質間的符碼間干擾。
線性等化功能可在 2.5Gbps 至 16Gbps 的速度範圍內運作,適合使用 PCIe 1.0、2.0、3.0、4.0 的系統。四條通道的每一條均能獨立配置,可依據線路長度、訊號完整性、元件置放等電路狀態配置各條通道,造就設計彈性。
PCI Express® 與 PCIe® 為 PCI-SIG Corporation 的商標或註冊商標及/或服務商標。
ReDriver™ 為 Diodes 公司的商標。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 25 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com。
Company Contact:
Diodes Incorporated
Emily Yang
VP, Worldwide Sales and Marketing
P: 972-987-3900
Contact Us
Investor Relations Contact:
Shelton Group
Leanne Sievers
President, Investor Relations
P: 949-224-3874
E: lsievers@sheltongroup.com