Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司的電源塊 MOSFET 可提升功率轉換器效率並節省 PCB 空間

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出新一代獨立 MOSFET。DMN3012LEG 採用輕巧封裝,可提升效率,大幅節省各種電源轉換與控制產品應用的成本、電力與空間。

DMN3012LEG 在單一封裝內整合雙 MOSFET,尺寸僅 3.3mm x 3.3mm,相較於典型雙晶片解決方案,電路板空間需求可減少 50%。此節省空間的特點,有利於使用負載點 (PoL) 與電源管理模組的一系列產品應用。DMN3012LEG 可用於 DC-DC 同步降壓轉換器與半橋電源拓撲,以縮小功率轉換器解決方案的尺寸。

PowerDI® 3333-8 D 型封裝的 3D 結構有助增加整體功率效率,且高電壓與額定電流大幅擴大其應用範圍。完全接地墊片設計可帶來良好的散熱效能,降低整個解決方案的運作溫度,還能善用高切換速度及其效率,免去大型電感器和電容器的需求。

DMN3012LEG 整合兩個 N 通道的增強模式 MOSFET,非常適合用於同步降壓轉換器的設計。此元件使用橫向擴散 MOS (LDMOS) 製程,結合快速導通和間斷動作,Q1 延遲時間僅 5.1ns 和 6.4ns,Q2 僅 4.4ns 和 12.4ns,且 Q1 極大導通電阻 (RDS(ON)) 在 Vgs=5V 時僅 12mΩ,Q2 在 Vgs=5V 時則是 6mΩ。若閘源極電壓為 10V,DMN3012LEG 可接受 30V 汲源極電壓,同時支援 5V 閘極驅動。

PowerDI® Diodes 公司的註冊商標。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:   

Diodes Incorporated 

Emily Yang

VP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

联系我们

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files