Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 將推出新款驅動器 IC,以滿足對壓電發聲器(Piezo Sounder)輸出增加的需求。DIODES PAM8906 具備整合式同步升壓轉換器,提供更高聲壓級 (SPL),使聲音傳到更遠的距離。這款驅動器還整合能延長電池供電運作的功能。這款裝置的主要應用包括煙霧/氣體/水液警報器、空氣加濕器、手持 GPS 裝置、工業安全警報器、醫療器材和家電。
PAM8906 在外部脈衝寬度調變 (PWM) 輸入或自激模式下運作,而其他解決方案通常只支援其中一種模式。這提供了更大的應用靈活性,且可支援更多種類的發聲器。
其升壓轉換器使用小型 0.47µH 電感器,切換頻率為固定的 1.8MHz。這為工程師提供了一個解決方案,大幅減少電路板空間,以及減少物料清單 (BOM)。它具有低靜態電流 (<1µA) 和自動關閉/喚醒功能,有助於延長電池供電應用的操作時間。
PAM8906 有三種輸出電壓:20VPP、24VPP 及 36VPP。這可以為相同系統建立不同的輸出版本。這款裝置跟採用電荷泵的替代品不同,即使電池電壓隨時間下降,也能維持輸出。
Diodes 推出的 PAM8906 發聲器驅動器採用 10 接腳 MSOP 封裝。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2023 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽: 投資者關係請洽:
Diodes Incorporated Shelton Group
Emily Yang Leanne K. Sievers
SVP, Worldwide Sales and Marketing President
P: 972-987-3900 P: 949-224-3874
聯繫我們 E: lsievers@sheltongroup.com