Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司的可調式線性 ReDrivers 可在高速 DisplayPort 2.0 和 HDMI 2.1 介面上支援更高的信號完整性

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 推出兩款新的 3.3V 多通道主動式解多工器,進一步強化多元的線性 ReDriver™ IC 產品系列。現今行動工作站、電競電腦和顯示器適配器對圖像功能越來越重視,先進的 ReDrivers 裝置可以滿足解多工需求,同時也可以完全符合最新的工業電腦和嵌入式系統。

四通道的 PI3DPX8112,支援 13.5Gbps 傳輸速率,適用於 DisplayPort™ 2.0 (同時也支援更早期版本的通訊協定)。PI3HDX12212 支援四通道以外,還具備 12Gbps 的效能,可支援 HDMI 2.1、HDMI 2.0、HDMI 1.2、和 HDMI 1.4 傳輸模式。

PI3HDX12212 和 PI3DPX8112 ReDrivers 的兩個輸出針腳上都具備 8 段調節的接收等化器,此外還有 4 個輸出平整增益及輸出振幅參數設定。透過設定參數,可以依照特定應用的訊號完整性調整需求。彌補通道損耗,消除符際干擾 (ISI) 以拓展通道範圍。與競爭產品相比,裝置可以接受更低的電源電壓。無涉協定裝置具備通道連結調訓透明度,以及超低延遲運作。

此次 PI3DPX8112PI3HDX12212 皆採用 32 接腳的 TQFN 封裝 (尺寸為 3mm x 6mm) 非常適合空間有限的環境。兩者所支援的工作溫度範圍為 -40°C 至 +85°C。

 

DisplayPort™ DisplayPort™ 標誌為 Video Electronics Standards Association (VESA®) 在美國及其他國家的商標。

HDMIHigh-Definition Multimedia Interface HDMI 標誌是 HDMI Licensing, LLC 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。

ReDriver™ Diodes 公司的商標。

 

 ##

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

Related Files