Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司的低电压霍尔效应锁存器可在工业和汽车马达控制产品应用中实现高灵敏度感测

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出一系列符合汽车规格的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器。AH171xQ 系列装置可用于无刷直流 (BLDC) 马达换向(Commutation)速度测量、角度或线性编码器以及位置传感器,贴合汽车和工业产品应用的严苛要求。

此系列中的装置选项提供三种高灵敏度 BOP 和 BRP 设定 (+/-7 高斯、+/-18 高斯和 +/-50 高斯) 选择,具有严格的操作范围,可提供准确可靠的切换点。这些锁存器具有高速 30kHz 感测带宽,可支持更高的转速感测,同时具备对静电放电 (ESD)、8kV 人体模型 (HBM) 和 2kV 充电装置模型 (CDM) 的高度保护能力,可确保稳健运作。

这些符合 AEC-Q100 第 0 级标准的锁存器,采用截波稳定架构和具备温度补偿的内部稳压器,已经过优化,在 2.4V 至 5.5V 供电范围以及 -40 至 +150°C 的温度范围内皆能可靠运作。这些装置皆由 IATF 16949 认证的设施制造,并支持 PPAP 文件。

AH171xQ 系列锁存器采用 SOT23 封装。

 

 

关于 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家标准普尔小型股 600 指数和罗素 3000 指数成员公司,为汽车、工业、运算、消费性电子及通讯市场的全球公司提供高质量半导体产品。我们拥有丰富的产品组合以满足客户需求,内容包括分离、模拟、逻辑与混合讯号产品以及先进的封装技术。我们广泛提供特殊应用解决方案与解决方案导向销售,加上全球 32 个据点涵盖工程、测试、制造与客户服务,使我们成为高产量、高成长的市场中成为优质供货商。详细信息请参阅 www.diodes.com

 

所有其他商标均为其各自拥有者所有。

© 2023 Diodes Incorporated。保留所有权利。

 

公司联络请洽:

Gurmeet Dhaliwal

Head of Corporate Marketing & Investor Relations

Diodes Incorporated

+1 408-232-9003

联系我们

 

Related Files