Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出兩款 USB Type-C® Power Delivery (PD) 3.1 擴展功率範圍 (EPR) Sink 控制器。這兩款控制器可以嵌入電池供電裝置和在使用 USB Type-C 插槽供電的裝置中,包括路由器、無線揚聲器、行動電源和電動工具。AP33771C 和 AP33772S 元件可以幫助產品設計人員從專有充電連接埠、舊版 USB 連接埠和圓型插孔轉換到標準化的 USB PD 連接埠,同時讓他們能夠開發更小的產品應用,使用更少的元件達成更快速充電。
AP33771C 和 AP33772S 元件可以為配備 USB Type-C 接頭的裝置控制直流電源需求,支援最高140W的 PD3.1 EPR ,以及最高28V的可調電壓(AVS) 。這兩款元件的性能優於通常僅支援最高 21V 的 AVS的競品。AP33771C 提供多種電源配置,包括八個可通過電阻設定的輸出電壓等級和八個輸出電流選項,幫助不具備 MCU 的系統實現最大的彈性。另一方面,AP33772S 具備I2C 通訊介面,適用於具有主控 MCU 的系統。
AP33771C 和 AP33772S 都具備智能、標準的內建韌體,適用於實際產品應用,例如 LED 燈指示、纜線降壓補償及濕度偵測。在 AP33771C 中啟用此韌體無需編程,但設計人員也可以選擇使用 I2C 指令來設定 AP33772S。這兩款 Sink 控制器還具備可以接受 34V 輸入的 CC 接腳,以提供強大的系統保護,防止意外短路至高電壓VBUS。此外,這兩款 Sink 控制器支援使用 NMOS FET 來傳送輸入電壓,從而降低物料清單 (BOM) 的成本。
AP33771C 提供小尺寸的W-DFN3030-14 (A1 型) (3mm x 3mm) 封裝,而 AP33772S則使用 W-QFN4040-24 (A1 型) (4mm x 4mm) 封裝。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括類比與分離電源解決方案以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用產品與解決方案導向銷售,加上全球範圍營運的工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2024 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽:
Gurmeet Dhaliwal
Director, Investor Relations & Corporate Marketing
Diodes Incorporated
+1 408-232-9003