符合連網世界的優化需求

作者: Diodes 公司 EMEA 銷售部門副總裁 Oliver Woyke
圖 1
電子產業對於變化一向很熟悉,但目前我們正在經歷整個產業的重新定義,其中電子是一種促成技術,由持續增加的連接功能推動。
大數據與物聯網正在影響著現代生活的每個領域,雖然便利性似乎是關鍵驅動因素,但真正的誘因是提高效率。即便是全球規模的微小改進也會帶來巨大的節省,這為我們將住家、辦公室、城市及汽車變得更有智慧而必須投入的巨額投資,提供了必要的經濟利益。
連接功能是上述變化重要的證據,但實際上我們可以感受到極小組件所帶來的影響。若要感受到其影響,必須在整個設計中保持效率;高效率電源管理將是使廣泛使用的連網裝置成為可行的重要推動因素。
這些趨勢也以不太明顯的方式影響著供應鏈。製造商現在能夠也願意選擇符合其特定需求的組件,以提供優化解決方案。這意味著隨著越來越多的應用成為互連世界的一部分,電子元件供應商的整體市場正在擴大,而非創造利基機會的環境。想像一下,您的住家、辦公室或工廠中的每個「事物」都能感知其狀況,並將相關資訊傳遞給雲端服務;這就是我們正在創造的世界。如此將透過多種方式改變客戶關係。更緊密追蹤資產的能力將為客戶提供後勤洞察,例如讓他們能夠更佳管理自己的生產計劃。
若要滿足此層級優化解決方案的需求,需要一種能勝任其任務的設計、製造及創新的方法。這需要一家具有全球視野與本地知識的公司,其還能夠回應市場發展與客戶需求。2019 年,Diodes 將慶祝其成立 60 週年,以及在 2017 年超過 10 億美元的營收門檻。作為一家在全球擁有 7,600 多名員工及多個製造廠的公司,Diodes 公司瞭解目前正在發生的變化。
憑藉其包括汽車、工業、消費性產品、通訊及運算等所有主要市場的均衡產品組合,您很難找到沒有採用 Diodes 元件的產品。
圖 2:Diodes 公司的產品組合
Diodes 致力於發展其產品組合、擴大其應用領域,並在封裝領域不斷創新,Diodes 計劃同時進行有機成長與透過收購成長,並在未來幾年將收入增加一倍以上,以迎接新的挑戰。
圖 3:電子元件製造商需要為更廣泛的市場提供更多選擇,同時滿足對優化解決方案的需求
連網汽車的出現推動了 ADAS、遠程資訊及資訊娛樂領域的創新,Diodes 於 2015 年透過策略性收購 Pericom 解決了此領域的問題。
另一個為多個行業帶來重大變化的技術是 USB 與 Type C 接頭。Diodes 目前是USB 3.1 Gen 1/Gen 2 技術以及 USB ReDriver與多工器、音訊切換器、電源開關及用於高速通訊線路之瞬態電壓抑制器的主要供應商。其他通訊形式,包括 I2C、UART、乙太網路、HDMI、DDR、PCIe、SATA 及傳統 PCI 等,Diodes 皆可提供相關產品。
在降低 PCB 空間的同時提高效率,這是推動電子產業的主要力量;Diodes 藉由開發創新的多晶片封裝解決方案以展現其領導地位,例如雙扁平無引線 (DFN)、晶片級封裝 (CSP) 及封裝 CSP。這包括功率元件,例如整合 MOSFET 與保護電路的 HS IntelliFET 系列。
Diodes 公司是一家全球性公司,可滿足更緊密的世界對於優化解決方案的需求。Diodes 專注於利用具創新性的封裝以開發多樣化的產品組合,藉此符合新一代應用的需求,持續協助打造更美好的世界。