簡化車內連接以 USB Type-C® 和 DisplayPort™ 傳送高解析度視訊

作者:HPI/高速媒體與產品行銷經理 Eric Lan
您能猜到第一輛配備觸控螢幕的量產車是何時推出的嗎?
令人驚訝的是,早在 1986 年,別克 Riviera 系列就配備了 9 英吋的螢幕[1]。這在當時是領先於時代,採用的技術是單色陰極射線管 (CRT)。直到幾十年後,觸控螢幕才廣泛出現在汽車上,由 Tesla 的 Model S 於 2012 年首先採用[2]。
時至今日,汽車加入了各式各樣的科技,觸控螢幕已成為標配,也能連接手機、平板電腦和其他設備。根據 Coherent Market Insights 調查指出,2022 年全球汽車資訊娛樂市場總值為 275 億美元,預計到 2030 年將成長近一倍,達到 487 億美元[3]。
現代的汽車不僅提供音訊和視訊內容的播放及管理、GPS 等衛星導航,也為後座提供音樂、視訊、遊戲和網路存取等娛樂功能。
消費者滿懷期待,汽車製造商也面臨壓力,要為了串流媒體視訊、遊戲或視訊通話提供高解析度螢幕。這意味著,需要高頻寬,能提供優異訊號完整性的可靠連接,而且系統尺寸必須適合緊湊的空間,功耗也要盡可能低。
為了滿足上述車內連接的需求,Diodes 公司推出了 PI3USB31532Q,這是一款符合汽車規格的高頻寬視訊交叉切換器。這款交叉切換器可用於後座娛樂系統,以及需要高解析度顯示器的智慧駕駛艙的大型。
這款切換器透過 USB Type-C 接頭,設計用來路由及多工處理視訊訊號 (符合 USB 3.2 和 DisplayPort 2.1 UHBR10 標準)。該元件具有極大彈性,可設置為處理 USB 3.2 Gen 2 單通道與 USB Type-C 接頭,或連接 USB 3.2 Gen 2 單通道與 DisplayPort (DP) 2.1 雙通道,或連接 DP 2.1 四通道。
為了確保出色的訊號完整性,即使以最高的資料傳輸速率,這款切換器在 10Gbps 時也僅有 -1.7dB 的低插入損耗,且能保持很低的反射損耗(Return Loss)和串擾(Crosstalk)。這意味著,使用過程中功率耗損低,並且訊號衰減也降到最低。
這款交叉切換器提供 8.3GHz 的頻寬,確保支援USB 3.2 和 DP 2.1 的完整資料傳輸速率。這款產品符合 AEC-Q100 Grade 2 等級規範,可用於溫度範圍較大的汽車產品應用。
隨著對車內高解析度視訊的需求不斷成長,PI3USB31532Q 交叉切換器提供設計人員所需的頻寬、訊號完整性、電源效率、環保合規和小巧的外形尺寸。
無論全自動駕駛即將實現或還需要多年才能實現,這款全新的切換器都可以幫助實現先進後座娛樂系統和智慧駕駛艙所需的視訊傳輸功能。
[1] https://www.topgear.com/car-news/electric/heres-how-car-screens-have-grown-through-history#
[2] https://automotivehistory.org/the-first-car-with-a-touchscreen-is-from-1986/
[3] https://www.coherentmarketinsights.com/market-insight/automotive-infotainment-market-3302
符合汽車規格 - 通過 AEC 認證,於支援 PPAP 文件的 IATF 16949 認證設施製造。
所有其他商標均為個別持有人的財產。
© 2024 Diodes Incorporated.版權所有。