Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Tag: IoT

Blog post on smaller packages graphic

麻雀雖小、五臟俱全的小外形封裝

作者:Diodes 公司產品行銷經理 Shane Timmons

 

輕巧封裝的趨勢依舊持續

戈登.摩爾 (Gordon Moore) 對積體電路 (IC) 元件密度不斷增長的先知灼見仍被證明是正確的。即使近年來這樣的成長已經趨緩,但輕巧封裝的趨勢仍快速持續著。

Read More
Diodes AP3917 image

Efficient Offline Power for Small Online Appliances

By Richard Lin, AC-DC Business Unit Manager

It is widely acknowledged that, at its heart, the Internet of Things (IoT) comprises countless sensors, actuators, and other devices that add ‘intelligence’ to the connected world. For the IoT to work as intended, many of these devices must be switched on and connected 24 hours a day, seven days a week.

Read More
Ultra Low Power Omnipolar Hall Effect Switch DIO 6824 MR Image AH191121

Why Hall Effect Switches Play a Crucial Role in IoT

By Charles Kuo, Worldwide Sensor Marketing Manager

Many words have been written about how the Internet of Things (IoT) will transform the lives of everyone. What is less often said is that at the heart of the IoT is the humble sensor, which enables previously inanimate objects to communicate with each other and to be controlled and monitored.

Read More
High Voltage Buck Converter DIO 6566 PR Image AL17050 MR

如何讓無線互聯物聯網裝置的功率系統降低待機功耗並提高整合度

  作者:Diodes 公司 LED 照明事業部經理 Allan Lin   全世界的家庭和工廠都在擁抱智慧技術,通訊與控制系統的連網程度藉由各種無線技術而不斷提升,要將便利性與效率帶入每個人的生活中。進入物聯網 (IoT) 的世界後,我們隨時隨地都能存取致動器和感測器,用更細膩的角度去檢視設備狀態,進而將資料傳送到雲端進行分析,在系統故障之前預先進行維修。例如,我們可以透過 Wi-Fi、Zigbee 或藍牙低功耗,即時遙控 LED 燈泡,以及選擇適合環境的光線色溫。 所有這些智慧連網裝置都需要低待機功耗,這對功率系統設計人員來說是一大挑戰。功率轉換需在所有負載下維持高效率,包括無線收發器在收發資料封包,或致動器啟動時。但是,這些動作其實不常發生,智慧系統多數時間都在閒置及等待接收指令,這種「閒置負載」的待機狀況對功率轉換不佳的系統來說尤其浪費能源。 極大的挑戰,便是開發針對各種負載範圍將效率優化,擁有恆定穩定輸出電壓的功率轉換器。但由於輸出電壓會隨消耗電流改變,因此這可說是一項相當複雜的設計工作。   法規挑戰 對這類系統的開發人員來說,還有除了功率子系統效能以外的更多挑戰。全世界有許多不同的法規環境,各個不同國家/地區為了滿足其待機功耗、瞬態要求和其他法規,都需要略為不同的功率系統版本。 對智慧連網功率系統的開發人員來說,這項設計挑戰極為複雜,另外對成本敏感的應用也同樣艱難。一個能滿足所有要求的設計,其成本可能相當高昂,而且能源效率也可能比針對特定國家/地區優化的裝置更低。但若是針對不同地區設計個別的產品與拓撲,要管理所有不同的版本又會產生額外的成本。   高整合度 想要解決這些挑戰,我們需要提高智慧連網裝置功率系統內晶片的整合度。透過在同一封裝內整合高電壓 MOSFET 開關與功率控制器,不只能滿足全球所有的法規要求,還能提供功率效率,並降低待機功耗,花很少的錢就能滿足設計人員所需。 例如,AL17050 降壓轉換器可應用於 85V AC 至 265V AC 的 AC 輸入電壓範圍,無論身處任何地區,皆能安心使用此產品。它可產生 3.…

Read More