為什麼 PCIe 2.0 封包交換器是傳統設計的安全選項,也是新產品可持續使用的選擇
作者:行銷總監 Jen Lee
隨著新版本標準獲得正式批准,數以千計的 OEM 業者賴以為生的方式,是為可能已成為舊型產品的裝置持續提供支援。
作者:行銷總監 Jen Lee
隨著新版本標準獲得正式批准,數以千計的 OEM 業者賴以為生的方式,是為可能已成為舊型產品的裝置持續提供支援。
作者:電源產品商業開發經理 Ben Tang
電動功能是現今汽車的一大賣點,重要性可說比外觀或性能還高。駕駛輔助系統、動態輔助及資訊娛樂系統,包含透過最新的 Bluetooth® 及 USB-C® 介面提供連接功能或為行動裝置充電,是消費者購買決策過程的重要因素。
作者:初級應用工程師 Muhammad Zafar Kausar
為何使用負載切換器?
負載切換器通常用於開關系統電源軌,以將能源效率最大化並確保安全操作。
By Kevin Wu, Product Marketing Manager
The latest generations of smartphones are utilizing twin- and triple-camera designs to meet the high expectations of today’s users, ranging from capturing flattering selfies to semi-pro shooting in support of digital businesses.
By Shane Timmons, Product Marketing Manager
Not only has LED technology all but completely displaced conventional incandescent light bulbs and fluorescent tube lighting, it is used far more extensively than any other forms of lighting technology that have come before it.
By Kai Ying, Sr. Product Marketing Manager
With more insurers now referring to data provided by telematics boxes (T-Boxes), fitted either by the manufacturer or supplied by the insurance company—the use of T-Boxes is on the rise. Alongside providing independent and verifiable data, T-Boxes are also responsible for the overall connected nature of modern vehicles.
作者:Diodes 公司資深行銷主管 Kay Annamalai
儘管現今 1000BASE-T Gigabit 乙太網路仍可為許多部門提供足夠的效能,但這樣的情況日後將可能有所改變。資料成長的原因很多,而 I/O 介面 (例如 DisplayPort™ 和 USB) 則提供了更大的傳輸量。
作者:Diodes 公司AC-DC產品事業部經理 Richard Lin
由於數百億個新裝置 (其中也包括非連網的數十億個新裝置) 預期投入使用,因此對小型、高效率的外部電源轉換需求也持續增長。
作者:Diodes 公司 Isaac Sibson
電流穩流器是一種基本的建構區塊,可在任何需要穩定電流來源的電路或裝置的地方使用。這些裝置也常常在可能產生負面衝擊的不穩定電流供應環境中使用。
作者:Diodes 公司 PTC 行銷主管 Johnny Lu
為什麼我們需要邏輯裝置
在需要可靠連線甚至克服系統內部設計挑戰的情況下,廣泛使用的標準邏輯裝置,通常是連接電路各部分的首選方式。