Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出兩款全新同步降壓轉換器。面向汽車負載點 (PoL) 產品應用的 DIODES AP66200Q 及 DIODES AP66300Q,涵蓋從 3.8V 到 60V 寬大的輸入電壓範圍。這使得12V、24V 和 48V 的汽車系統都可以應用。這些裝置透過其整合式功率 MOSFET,在車輛動力系統、遠端資訊處理、資訊娛樂和照明系統中提供高效率的降壓轉換。
AP66200Q 與 AP66300Q 的低靜態電流 (IQ) 為 40μA,滿足與許多汽車產品應用相關的 <100µA 待機要求。它們可以輕鬆將配置為在脈衝頻率調變 (PFM) 或脈衝寬度調變 (PWM) 模式下運作。在 PFM 模式下,可在輕度負載時實現更高效率。在 PWM 模式下運作,可在所有負載上產生低漣波。
這兩款裝置都具有可調的切換頻率能力 (高達 2.5MHz),並可進行同步以避免發生拍頻 (beat frequency) 問題。工程師可以彈性選擇高效率運作或更小的系統設計。其低導通電阻 (RDS(ON)) 值和增強的效率模式,可顯著降低內部功耗。軟啟動接腳可編程以減少湧浪電流 (inrush current),並可用於追蹤多個輸出電壓。
AP66200Q 與 AP66300Q 均符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,由 IATF 16949 認證的設施製造,並支援 PPAP 文件。AP66200Q 與 AP66300Q 分別採用小巧的 16 接腳 U-QFN4040-16/SWP (UXB 型) 封裝。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
所有其他商標均為其各自擁有者所有。
© 2023 Diodes Incorporated。保留所有權利。
公司聯絡請洽: 投資者關係請洽:
Diodes Incorporated Shelton Group
Emily Yang Leanne K. Sievers
SVP, Worldwide Sales and Marketing President
P: 972-987-3900 P: 949-224-3874
聯繫我們 E: lsievers@sheltongroup.com