Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出具備內部耦合電容器的 8 通道 ReDriver,可提升高速 UPI 2.0 與 PCIe 4.0 介面的訊號品質

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣佈為旗下大規模線性 ReDriver™ IC 產品系列再添生力軍。PI3UPI1608 有助於大幅延伸 PCB 線路長度,並將耗電量及相關物料清單成本降至最低。

這款裝置符合 UPI 2.0 及 PCIe® 4.0 標準,擁有八個差分通道,並支援高達 20Gbps 的資料傳輸速度。由於無須使用外部元件,內建的耦合電容器可以大幅節省電路板面積。主要產品應用項目有人工智慧伺服器、資料儲存裝置、5G 網路基礎設施和高效能 PC,以及 CPU 到 CPU 和 CPU 到存儲互連。

PI3UPI1608 ReDriver 可以補償發射器的通道損耗、提高接收器的訊號完整性,並針對在高頻率下運作的高效能系統進行優化。

PI3UPI1608 具有可編程線性等化、輸出振幅及平整增益等能力,能夠降低位元錯誤率 (BER) 及降低符碼間干擾 (ISI),在各種物理介質上擴大通道涵蓋範圍。透過接腳設置和 I2C 介面可實現可編程性。

PI3UPI1608 ReDriver IC 使用 3.3V 電源,作業溫度範圍為 -40˚C 至 +85˚C。採用 116 接腳 QFN 封裝 (尺寸為 13mm x 7mm)。

 

ReDriver™ Diodes 公司的商標。

PCI Express®PCIe®PCI-SIG® PCI™ PCI-SIG Corporation 的商標或註冊商標及/或服務商標。所有其它商標為個別持有人的財產。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 31 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

公司聯絡請洽:

Diodes Incorporated 

Emily Yang

SVP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

聯繫我們

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

 

 

Related Files