Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 針對車內預裝 USB 充電快速增加的各種機會,推出高度整合的雙通道 USB Type-C® 協定解碼器。AP43776Q 支援 USB 電力傳輸 (PD) 3.1 標準功率範圍 (SPR) 和可程式電源 (PPS),以及 Quick Charge™ QC5 快充協定。此產品亦支援舊型電池充電 (BC) 1.2,對多埠車用 USB 裝置充電系統中的表現最佳化。
AP43776Q 內建的微控制器單元 (MCU) 附有 12kB 一次性可程式 (OTP) ROM,以及多次可程式 (MTP) ROM 資源工具。每個 PD 3.1 連接埠能完全符合 PPS 規範,具備 3.3V 至 21V 輸出電壓範圍,每步進調整為 20mV 和 50mA,可實現獨立充電輸出電壓,進一步將功耗最佳化。
充電系統採用 I2C 介面,以及直流對直流控制器和轉換器,有利於晶片間通訊,可簡化控制迴路,降低整體元件成本。兩個 AP43776Q 裝置可透過 UART 介面相互連結,因此整組四個 USB 連接埠有機會達成智慧電源分享。AP43776Q 除了管理電源協調連接程序,更能偵測 USB Type-C 替代模式並驅動適合的 USB/DP 多工器,因此能以 USB-C™ 進行 DisplayPort™ 訊號傳輸。這個功能允許透過系統的 USB 連線傳輸視訊資料。
AP43776Q 符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,以 IATF 16949 標準認證的設施製造,且能支援 PPAP,採用 20 接腳 W-QFN4040 側面可焊式 (wettable flank) 封裝格式 (尺寸為 4mm x 4mm)。
關於 Diodes Incorporated
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com。
公司聯絡請洽: 投資者關係請洽:
Diodes Incorporated Shelton Group
Emily Yang Leanne K. Sievers
SVP, Worldwide Sales and Marketing President, Investor Relations
P: 972-987-3900 P: 949-224-3874