Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司推出符合汽車規格、高精密度運算放大器,具有穩定輸入失調電壓功能

Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD) 推出一款高精密度的運算放大器 (op amp),具有穩定輸入失調電壓 (VOS) 的功能,適用於汽車訊號調節產品應用。微功率運算放大器 AS333Q 是雙通道運算放大器 AS2333Q 的單通道版本,設計用於各種車載功能的電流感測和訊號檢測,包括安全氣囊、位置感測器、車輛乘員感測器、車載充電器 (OBC)、無線充電器以及電池管理系統 (BMS)。

在汽車設計中,有越來越多無刷直流 (BLDC) 馬達及電子控制單元 (ECU) 應用於先進駕駛輔助系統 (ADAS)。這些應用都需要精密的運算放大器來調節精確的類比訊號。AS333Q 使用截波穩定的低輸入失調電壓 (VOS = 8µV),溫度漂移幾乎為零 (0.02µV/°C),能夠在整個共模 (Common-Mode) 輸入電壓範圍內保持高精確度。

此外,AS333Q 還能夠處理軌對軌的共模以外的輸入,因而能同時支援輸入端及接地電位參考訊號。密度極低的1.1µV/√Hz 低頻雜訊有助於提升訊噪比 (SNR),而17μA (典型值) 的低靜態電流則代表適用於在汽車引擎停止運轉的情況下,仍然必須繼續運作的設備。

AS333Q 符合 AEC-Q100 Grade 1 等級規範,以 IATF 16949 標準認證的生產設施製造,並通過 PPAP。AS333Q 提供的封裝為 SOT25。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為汽車、工業、運算、消費性電子及通訊市場的全球公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 32 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.diodes.com

 

所有其他商標均為其各自擁有者所有。

© 2023 Diodes Incorporated。保留所有權利。

 

公司聯絡請洽:

Gurmeet Dhaliwal

Head of Corporate Marketing & Investor Relations

Diodes Incorporated

+1 408-232-9003

聯繫我們

Related Files