Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions

Diodes 公司的 MIPI 2:1 切換器為多相機裝置提供成本效益

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出 MIPI® D-PHY/C-PHY 2:1 切換器 PI3WVR626,單一主機裝置可藉此與兩個符合 MIPI 標準的模組連接,有助工程師將多相機行動電話與其他個人運算裝置的設計極佳化。

許多消費性裝置現具備多個符合 MIPI 介面的相機,若產品設計的 MIPI 切換器僅需要兩個資料通道,則 PI3WVR626 提供更低成本的替代選項,而且可同時提升性能。

PI3WVR626 藉由三個差分通道提供 2:1 多工作業,每個通道都可於高速 (HS) 與低耗電 (LP) MIPI 訊號之間快速切換。此裝置透過兩個資料通道與一個時脈通道支援 D-PHY,並以兩個通道支援 C-PHY。

每個通道皆使用低導通電阻單刀雙擲 (SPDT) 切換器進行切換,能以先斷後通操作確保低插入損耗。4.5GHz 高頻寬搭配通道之間極低程度的偏移與串擾,代表 C-PHY 操作的資料傳輸率可達 2.5Gbps,而 D-PHY 的資料傳輸率也可達 3Gbps。PI3WVR626 運作供應電壓範圍介於 1.5V 至 3.6V。

PI3WVR626 現提供 X1-QFN2525-24 封裝。

 

MIPI® MIPI Alliance 的註冊商標。

 

關於 Diodes Incorporated

Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 是一家標準普爾小型股 600 指數和羅素 3000 指數成員公司,為消費性電子、運算、通訊、工業及汽車市場的全球領先公司提供高品質半導體產品。我們擁有豐富的產品組合以滿足客戶需求,內容包括分離、類比、邏輯與混合訊號產品以及先進的封裝技術。我們廣泛提供特殊應用解決方案與解決方案導向銷售,加上全球 28 個據點涵蓋工程、測試、製造與客戶服務,使我們成為高產量、高成長的市場中成為優質供應商。詳細資訊請參閱 www.Diodes.com

 

 

公司聯絡請洽:   

Diodes Incorporated 

Emily Yang

VP, Worldwide Sales and Marketing

P: 972-987-3900

联系我们

 

投資者關係請洽:

Shelton Group

Leanne K. Sievers

EVP, Investor Relations

P: 949-224-3874

E: lsievers@sheltongroup.com

 

 

Related Files