整合升壓轉換器的 D 類音訊放大器,有助於打造出高品質、高功率的音響系統
擁有音訊應用,代表隨處都能享受音樂與智慧技術:通勤者可在旅途中使用耳機聆聽音樂,而在家中的任何房間則可透過智慧喇叭,輕鬆與具備 AI 功能的個人助理溝通。消費者配對可攜式電池供電的音訊設備與手機,提升生活便利性,但也日益關注耳邊音樂、個人助理或電池供電 Bluetooth® 喇叭的音訊品質。
過去傳統藍牙喇叭使用的升壓轉換器獨立於 D 類放大器,但此解決方案需要相對較大的 PCB 面積、較多的物料清單 (BOM),可能會拉長交付時間。此外,升壓轉換器和音訊放大器的切換頻率可能不同步,若設計不夠穩定,無法加以補償,則可能會出現預期外的雜訊。
立體聲功率放大器 PAM8965 可解決這些問題,整合同步升壓轉換器,減少所需電路板空間,大幅降低整體 BOM 成本。此裝置最高效率可達 92% (含升壓轉換器),非常優異,大幅增加每次電池充電後的使用時間。低靜態電流僅 10mA,也有助提升輸出功率低時的電池壽命。此裝置的運作電壓為 2.8V 至 8.5V,可由一個 18650 電池或兩個串聯 18650 電池供電。
PAM8965 的展頻調變 (SSM) 能夠更有效抑制寬廣頻率範圍的 EMI 情況。如此便能使用成本低廉的鐵氧體磁珠濾波器,可捨棄傳統 D 類放大器所需使用大型電感器和電容器的昂貴笨重 LC 濾波器,再次彰顯 BOM 總成本下滑的效益。
音訊品質方面,PAM8965 的數據優異。總諧波失真加雜訊 (THD+N) 在 5W 立體聲輸出功率時為 0.035%,訊噪比 (SNR) 為 100dB。輸出整合雜訊 (A 加權) 在 20dB 增益時為 50μV,電源開啟/關閉、關機/取消關機時不會產生爆破噪音。
此放大器為喇叭和整體系統提供多種保護功能,有助於確保可靠運作,例如非限幅功率限制 (NCPL)、在放大器開始過熱時降低輸出功率的熱敏折返,以及停用音訊輸出的 DC 輸入偵測。PAM8965 也能針對所有音訊電路提供過電壓、欠壓和短路防護。
消費者期盼可攜式系統持續改良音訊品質,這點毋庸置疑。全新 PAM8965 D 類放大器具備同步升壓轉換器,完美兼顧品質、效率和成本,是 OEM 最理想的解決方案。
Bluetooth® is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc.
DIODES is a trademark of Diodes Incorporated in the United States and other countries.
The Diodes logo is a registered trademark of Diodes Incorporated in the United States and other countries.
© 2022 Diodes Incorporated. All Rights Reserved.