Diodes Incorporated — Analog and discrete power solutions
Back to 觀點

為何採用二合一方案

作者:Diodes 公司資深行銷主管 Kay Annamalai

 

儘管現今 1000BASE-T Gigabit 乙太網路仍可為許多部門提供足夠的效能,但這樣的情況日後將可能有所改變。資料成長的原因很多,而 I/O 介面 (例如 DisplayPort™ 和 USB) 則提供了更大的傳輸量。連接到網際網路的數據渴求型裝置越來越多,導致人們對更大頻寬和更高連接埠密度的網路交換器的需要。從小型伺服器到個人電腦多功能擴充塢、筆記型電腦和家用閘道器等,都對快速連線有很高的需求。從 1G BASE-T 到 2.5G BASE-T 的遷移,除了提供製造商所需的速度升級外,同時仍可在現有的 CAT 5e 基礎架構上運作。

該基礎架構的一部分是實體介面或 PHY。在網路速度持續提升的同時,可用的實體空間卻還趕不上需求。透過使用 LAN 連接埠切換器為 PHY 之間的乙太網路通道進行路由,我們可以將能夠存取單一 PHY 的通道數降至最低。隨著連接埠密度的提升以及對更高資料速率的需求不斷增長,這種功能也變得越來越有價值。

如果您想加入 2.5G BASE-T 生態體系,但您的連接埠交換器卻只能在最高 1Gbps 以下的環境執行,這便顯然是一個障礙。因此,為了促進朝向新一代網路系統的轉換,Diodes Incorporated 推出了 PI3L2500,這是一種 2:1 的乙太網路 LAN 多工器/解多工器,可在最高 10G BASE-T 速度的運作條件下切換訊號。這是連接埠交換機規格的巨大提升。它讓工程師能夠開發目前以 2.5G BASE-T 乙太網路速度執行的 LAN交換機,同時也為下一代甚至直到 10G BASE-T 的升級做好準備。這種淨空空間使系統工程師能夠開發符合未來需求的高速訊號路由解決方案。

 

全新的交換器世代

2:1 多工器/解多工器 LAN 交換器將在 2.5G 乙太網路生態系統中發揮關鍵作用,例如在 USB Type-C® 擴充塢和從 Thunderbolt 到乙太網路控制器,或從 USB 到乙太網路控制器的連接埠交換器中 (取決於主機是否具備 Thunderbolt 或 USB 連接埠)。另一個範例,則是支援乙太網路連接埠的網路備援措施;如果其中一個連接埠故障,預備連接埠可以進行接替。

Diodes 的 PI3L2500 8 通道雙向多工器/解多工器設計,具備小巧的外形和高度整合型,不僅在低電壓的 LAN 應用中取代機械式繼電器,也提供了更多功能。PI3L2500 雙向多工器/解多工器設計出色,讓兩個乙太網路 PHY 差分輸出能以單一接頭/接口進行作業,或讓一個乙太網路 PHY 輸出接至兩個接頭/接口其中之一。該交換器可以對一個八通道的輸入埠進行解多工,成為兩個輸出埠其中一個,或將兩個輸入埠多工成為單一輸出埠,且傳播延遲僅有 0.25ns。為節省功耗,該裝置進入待機模式時,功耗僅 0.3mA,即使在使用中模式,功耗也只有 1.5mA。

PI3L2500 2:1 以太網路 LAN 交換器為裝置製造商提供了 2.5G BASE-T 系統所需的強化備援能力、靈活性和效能,同時為實現更高速的網路開啟了具成本效益的遷移路徑。

您可造訪 https://www.diodes.com/part/view/PI3L2500 以取得進一步資訊。

 

DisplayPort™ Video Electronics Standards Association (VESA®) 的商標。

USB Type-C® USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum) 的註冊商標。